This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820:竞争对手

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/747231/iso7820-competitor

器件型号:ISO7820

尊敬的先生:

TI 是否具有:

 用于 SPI 通信 的 LTC6820类似器件?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    遗憾的是、我们的隔离产品系列中没有类似 LTC6820的器件。
    您是否知道客户是否可以在此应用中使用隔离式 RS-485接口来代替 SPI?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的建议。

    让我来讨论一下客户。

    谢谢!

    Steven