This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO 485

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/747119/iso7721-iso-485

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO1410

你(们)好,先生  

UART 转 RS485原理图如下所示  

我是否知道 ISO7721可以在光耦合器以下进行更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    是的、ISO7721似乎可以正常替换光耦合器。 但是、您是否考虑使用 ISO1410来替代光电耦合器和收发器? 这将使您能够在一个器件中实现隔离式 RS485。

    尊敬的、
    Lucas Schulte