This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540和 ISO 1541问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/746877/iso1540-iso1540-and-iso-1541-question

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ISO1541

您好,专家:

         我是否可以知道 ISO1540和 ISO1541之间有何不同?

         根据网站说明、只有 DIN V VDE 0884-10工作电压(VPK)值不同。

         什么是值主函数?

 请问 ISO1540和 ISO 1541有何不同?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    感谢您关注 ISO154x 系列器件。
    很抱歉、ISO1540和 ISO1541的工作电压值之间的差异似乎是一个拼写错误、两个器件具有相同的隔离规格。 我将再次检查此问题并确认您的情况。

    ISO1540和 ISO1541的主要区别在于、前者是具有2个双向通道(SDA 和 SCL)的器件 而后者具有一个双向通道(SDA)和一个单向通道(SCL)、如 ISO154x 数据表中标题为"引脚配置和功能"的第5节(第4页和第5页)所示。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao