This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:关于电流感应

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/746582/sn6505a-about-current-sensing

器件型号:SN6505A

您好!

您能告诉我 SN6505A 内部电流感应吗?
是否按脉冲类型对 SN6505A 脉冲进行电流检测?
还是重新启动类型?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    SN6505中的电流限制逐周期运行、D1和 D2上的电流被钳位至~1.75A。 这不涉及关断器件或内部 FET 或导致电流= 0。

    这是一个有用的答案吗? 请在您的回复中告知我!


    谢谢、
    Manuel Chavez