This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:施加屏蔽时 ISO1050传输出现问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/746446/iso1050-iso1050-transmission-problem-when-shielding-is-applied

器件型号:ISO1050

大家好、

我的客户在使用 IC 外壳上的屏蔽时遇到 ISO1050问题、他们发现 ISO1050会通过发送/接收超过255个计数的错误 CAN 数据来导致 MCU 进入故障状态"总线关闭"。 请参见下图:

屏蔽图像(需要为 ISO1050进行截止、否则它会在 CAN 上传输错误的数据):  

您以前是否见过此问题?

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei-Hao、

    很遗憾听到客户遇到此问题。 屏蔽层是否接地? 如果是、哪一个? 客户能否在错误期间提供 CAN 总线的示波器截图? 此外、客户是否能够共享涉及 ISO1050的原理图部分?

    尊敬的、
    卢卡斯