This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:350mA 条件下的效率数据

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/745851/sn6501-efficiency-data-for-350ma-condition

器件型号:SN6501

350mA_max 条件下是否有 SN6501效率图?

数据表仅为100mA_max 条件。

输入和输出条件为5Vin⇒4~4.5Vout/200mA。

我想查找高电流的参考效率数据。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    SN6501效率图会因系统中的变压器以及添加的外部组件而异。 我将立即为没有 LDO 的1.1匝数比变压器提供数据、但请考虑该数据将非常基于所使用的匝数比以及您的系统中是否有 LDO。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    下面是使用 Vcc = 5V 和 N = 1.1变压器匝数比测得的 SN6501在无 LDO 的情况下的效率数据。 该系统与 SN6501多变压器 EVM 中的设置2相同、可订购该设置2测试 SN6501系统的可能组合。



    当不使用 LDO 时、输出电压将根据负载电流而变化-就像在本例中一样-不同的变压器也会影响该曲线的形状和值。

    下面的 spreedsheet 附件中提供了测试数据、供您参考。


    我希望这对您有所帮助! 请告诉我哪些其他数据将对您的设计有所帮助。


    感谢您选择 TI、
    Manuel Chavez

    e2e.ti.com/.../SN6501_5F00_Eff_5F00_5V5V_5F00_No_5F00_LDO.xlsx