我想使用6501生成10V 隔离式电源、输入可以是5或3.3V。 瞬态电流在0.5mA 范围内时的最大输出电流为8mA。
是否有适合此应用的推荐变压器? 我看到数据表中的电压倍增电路、但不建议使用此类电路的变压器(除非我错过了它)
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ibbidy、
感谢您在 E2E 上发帖、并提供系统输出所需的电流和电压规格。 在 Vcc = 3.3V 和5V 时、SN6501可轻松提供10V 的电压。 这可以通过使用匝数比大于2的变压器或使用电桥整流器在5V 时 N = 1.1 - 1.3的变压器来实现 、如 SN6501数据表的第21页所示。
需要考虑的因素包括:
如果问题1的答案是肯定的、请考虑实施 软启动电路 或使用 SN6505。 5uf 电容器足以用作正常输出电容器。 使用 LDO 将需要至少 N = 1.3的匝数比来获得裕度。
要使用1.3匝数比变压器和桥式整流器在系统输出上实现10V、TI 建议在我们的数据表中使用 We 760390014。 需要记住的是、由于电压是变压器和整流器的两倍、因此 SN6501必须在初级侧灌/拉更多电流。 最大8.5mA (或8.5x2xN mA)不会成为问题。
通常情况下、请预测正常工作时间 M-F 内的回复
我希望这对您有所帮助! 如果我可以提供更多详细信息、或者您希望以不同的方式实现5V:10V、请告诉我。
周末愉快!
Manuel Chavez
曼努埃尔
感谢您的回复。
要回答您的问题、是的、该设计将驱动大约200uF (主要是 IC 去耦电容器)
是的、将使用 LDO。
关于初级侧电流更高的好一点。 对于我的应用、我实际上有一个48V 的电源、但阻抗大约为4K 欧姆。 因此、输入电压范围为48V (无负载)至16V (8mA 负载)。 我找不到适合这种情况的直接方法、因此我希望使用稳压器将48V 降至5V、并使用该电压来驱动 SN6501可能起作用。 (我愿意接受其他建议)。
效率对于此应用并不重要、但总输入电流不能超过10mA。 成本和简易性非常重要、6501/5器件满足这两个要求。
再次感谢您的帮助!
ibbidy