This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO722:ISO 10605

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO722, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/745702/iso722-iso-10605

器件型号:ISO722
主题中讨论的其他器件: ISO7710

您好、E2E、

我们的客户希望使用 ISO722来通过 ISO10605。

(输入:3.3V、输出:5V)

(http://www.ti.com/lit/an/slva954/slva954.pdf)

如果不合适、TI 的哪些器件可以支持它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢您关注 TI 数字隔离器。
    请注意、ISO722是我们在2006年发布的较早数字隔离器之一、我们发布了许多采用 ISO722的器件、性能得到了显著改善。 ISO77xx 是我们最新的数字隔离器系列、可提供具有5kVrms 隔离耐受电压和包括 ESD 在内的最佳 EMI 性能的增强型隔离。

    我们不直接测试器件是否符合 ISO 10605、而是测试源自 ISO10605的 IEC 61000-4-2。 ISO77xx 系列器件经过8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触测试、在对终端产品进行测试时、 ESD 应力通常不直接施加在数字隔离器引脚上、因此您在产品上实现的实际 ESD 性能将远高于隔离器可以支持的性能。

    ISO77xx 系列提供各种通道配置和封装选项、请告诉我们您需要多少个通道、以便我可以推荐合适的器件。 如果您的要求仅为一个通道、则应将 ISO7710用作器件。 有关器件的更多详细信息、请查看 ISO7710数据表。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao