This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:关于 CLK 引脚在不使用时处理。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/744779/sn6505a-about-clk-pin-handing-when-it-is-not-used

器件型号:SN6505A

你(们)好

如果我不使用外部时钟,我必须使 CLK 引脚保持悬空? 或者必须将 CLK 引脚连接到 GND 吗?

请为我提供正确的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim 先生:

    SN6505时钟引脚在内部接地、因此可以悬空连接或将其接地。 在这两种情况下都将使用内部时钟。

    您当前是否已将此引脚接地或悬空?


    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chavez

    我正在向客户推广。

    所以、尚未制作电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    成功地向客户展示该器件。 它具有软启动等集成功能、用于驱动大于5uF 的容性负载和扩频时钟、从而分散发射频率。 内部热关断和电流钳位也有助于保护器件。

    如果预计时钟引脚上会发生 ESD 冲击、最好将其接地、否则由客户决定。


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez