主题中讨论的其他器件:冲击、ISO7741、 ISO7841
您好!
我的产品 需要通过 IEC61000-4-2 ESD 认证、空气/接触放电的测试电压电平高至+-15kv、我发现隔离器在 测试期间始终受到 ESD 冲击的损坏、在我的设计中、 我在两个隔离接地端之间串联了两个50兆欧姆电阻器(一个是连接到 ESD 测试点连接器的隔离接地、一个是通过螺钉连接到智能机箱的数字接地)、 为了保护隔离器并确保产品能够通过 ESD 测试、需要任何其他组件、如 TVS 或气体放电管或其他电路?
1、如果添加外部 TVS、如何放置该 TVS、将其放置在连接器引脚和数字接地之间、或将其放置在连接器引脚和隔离式接地之间?
2、气体放电管的问题是什么?
3、我能否在 隔离式接地和数字接地之间添加一个气体放电管或一个 Y 电容器、并与两个串联电阻器并联? 如果添加一个 Y 电容器、最合适的值是什么?
谢谢!