This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO 721

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200, AMC1100, AMC1203, AMC1204, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/744516/iso721

主题中讨论的其他器件:AMC1301AMC1200AMC1100AMC1203AMC1204AMC1300

HII 我叫 Aied,是一名硬件工程师  

我正在设计一个用于电压测量 的电路,我的输入来自 CT (电流互感器),电流值为0至100mA。我使用运算放大器将电流转变为电压  

所以我的器件的输入是电流而不是电压!!

我需要将我的器件与环境隔离、我会遇到您的隔离 IC 产品  

我的问题是, 如果我有上面描述 的电流输入(这不是数字通信线路 ),我可以使用什么 ISO 隔离芯片?

A 还会说、在将电流转换为电压后、我将使用运算放大器获得最大3.3V 直流电压  

但我需要将运算放大器放在隔离芯片之后  

换句话说,您是否有一个芯片可以将电流从输入引脚传送到输出引脚,而输出引脚也是隔离的?

我可以使用运算放大器电路将电流转换为电压,然后将其连接到隔离芯片,但我会冒运算放大器电路不受保护的风险。

我非常感谢你的帮助  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aied、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    对于电流感应应用、我们通常建议使用具有低输入阻抗的器件在分流电阻器上进行测量。 图49中显示了一个实现示例。 AMC1301数据表的说明。

    我们有隔离式放大器和隔离式调制器。

    隔离式放大器的一些示例:AMC1100、AMC1200、AMC1301。
    隔离式调制器:AMC1203、AMC1204、AMC1303、AMC1304、AMC1305、 AMC1306。

    AMC1303/4/5/6具有多个版本、支持+/-50mV 输入或+/-250mV 输入以及 CMOS 或 LVDS 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex

    感谢您的回答  

    我查找了 AMC 芯片系列的数据表  

    我有疑问

    AMC 系列似乎适合我的应用、因为它们具有我需要的隔离功能、但我不了解  如何使用它们  

    我有一个正弦波形的输入电流,其振幅范围为 0至100mA,频率为50Hz。

    如果我将此电流馈入30欧姆电阻器、我将获得振幅为3V=100mA X 30欧姆、频率为50Hz 的正弦波电压。

    我想将幅值为3伏、频率为50Hz 的正弦波 从 AMC 隔离放大器的输入传输到输出、因为我需要通过 AMC 隔离放大器另一侧的 ADC 转换器转换此正弦波电压   

    为了保持线性度、AMC1300 可在输入引脚之间接受50mV、但我想通过 AMS 隔离放大器传输3伏正弦信号   

    我怎么能做到这一点呢?-

    如果您能提供一些有关如何执行此应用程序的信息,我同样很乐意为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、

    很高兴能提供帮助!

    数据表中有几个部分应该对模拟输入、典型应用和详细设计过程有所帮助。

    隔离式放大器通常用于分辨率更高的解决方案。 您可能需要在隔离式放大器的输出端使用额外的运算放大器来转换共模并调整信号增益以适应 ADC 的满量程范围。 您的 ADC 是单端还是差分?

    隔离式调制器非常适合直接连接微控制器的数字滤波器输入。 该解决方案将减少信号链中的器件数量、但分辨率很可能会较低。

    您正走在正确的轨道上! 您将需要使用较小的电阻器(Rshunt)、以便将信号置于 AMC 器件的输入范围内。

    Rshunt = Vin/电流= 50mV/100mA = 0.5Ohm。

    此 TI 设计经过了详细的设计过程、应该会有所帮助: www.ti.com/.../slau521.pdf
    此外、查看《4 ADC 电流感应电路指导手册》可能会有所帮助: www.ti.com/.../slyy137.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Alex,在我们的时区度过了一个美好的夜晚:)也许早上在你的地方
    我想我从您的详细设计流程中得到了我的答案
    我会继续工作! 我手头上有几块 AMC1200芯片,我下周将构建电路并进行测试,如果有更多问题,我会再次向您表示感谢。