请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 主题中讨论的其他器件:ISO1042
尊敬的先生或女士:
数据表提到 存在电容式电隔离、绝缘穿透距离为0.014mm。 现在、我想知道、您能否透露有关创建实际隔离的结构的更详细的信息? 更具体地讲:
-实际有多少隔离边界? 只需一个或多个? 如果有多个边界、它们是否相同?
-产生实际绝缘的材料是什么? 如光耦合器、玻璃或真空中的 Kapton 胶带或其他物品?
你有什么结构的图片,你可以分享吗?
我之所以提出这一问题、是因为国家认证机构说、如果考虑 IEC 62477-1、ISO1050DW 不符合系统电压300V 中的过压类别 III (OVCIII)要求...
(IEC 62477-1是 IEC 60950-1的后继产品)