This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO721M-EP:IEC 60747-5-2特性10M Ω 隔离要求

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/743792/iso721m-ep-iec-60747-5-2-characteristics-10m-ohm-isolation-requirement

器件型号:ISO721M-EP

您好!  

在数据表的第4页的底部、列出了 IEC 60747-5-2特性(Rs)、这些特性明显不符合10Meg 隔离要求。  第12页列出了满足10M 隔离要求的封装特性(RIO)。  您能否确认哪一个值是正确的、如果它是第12页上的值、您能解释为什么第4页上的值是较小的?   

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、我不太熟悉 IEC 规格。
    但是、您表示它不符合10Mohm 要求? 第4页规格指示大于10^9欧姆。 这大于1戈姆。
    在表面上、我看不到这种差异。 如果我有误解、请告诉我。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    您完全正确。 这是一个繁忙的日子。

    谢谢、
    HSG