This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:可以并行使用 ISO1540吗?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/743217/iso1540-can-i-parallel-iso1540

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ISO1541

我能否并行使用多个 ISO1540来使用一条 I2C 总线与具有不同地址的多个隔离式 I2C 从设备通信? 我假设是这样、但在将其放入我的设计中之前、我想确认它

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您在 E2E 上提出问题并提供了一个快速草图。  

    简而言之、是的、这很好。 有关更多详细信息 、请参阅此 E2E 主题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我通过您的链接查看了另一个线程、另一个线程中的图似乎在隔离器上有错误的用法? 我认为单个主器件应该是向多个从器件发送时钟的主器件、因此 SCL 的方向是错误的。 如果确实像原理图那样使用 ISO1541、则1侧应为输入侧、2侧应为输出侧、这意味着1侧应为总线侧、而2侧为器件侧。

    您能再看一下并澄清一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的观看。 是的、SCL 的方向看起来不正确。 让我在周一与我们的常驻 I2C 专家一起检查这一点、以确保我为您提供最佳信息。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    再次感谢您指出我们上一篇文章中的错误。 我已经与我们的常驻隔离式 I2C 专家进行了登记、他们在上一篇文章中确认了图纸不正确。 请参阅以下备注。

    SIDE1始终需要连接到 MCU (主/从)、而 Side2需要连接到总线。
    2.从 SCL 只能输入,因此 ISO1541不能用于从机。
    3.要使从 SCL 正常工作、应仅使用 ISO1540。
    4.只有主设备可以使用 ISO1541。 如果需要时钟拉伸、则应仅使用 ISO1540。

    请告诉我这是否更清楚地说明了要求。
    谢谢、此致、
    Dan