This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:IC 的电压输出是否随输入电压变化或固定为 VCC1

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/743240/iso1211-does-the-voltage-output-of-the-ic-varies-with-input-voltage-or-it-is-fixed-to-vcc1

器件型号:ISO1211

您好!

我正在尝试找到一个组件来测量 微型计算机单元(3.3V)上的240V 交流电压。 我提出了 IC (ISO1211)、但我看不到有关输出(OUT)的足够说明、(OUT)电压是否随输入(SENSE)电压变化或其幅度固定在 VCC1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出取决于您绑定到 Vcc1的内容。 高电平将至少为(Vcc1 - 0.4V)。 低电平将小于或等于0.4V。 这可以在 ISO121x 数据表的"6.9电气特性-直流规格"下找到。

    如果您有任何其他问题或需要有关 ISO121x 设计的进一步帮助、请告诉我。 周末愉快!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dan Kisling 先生的回答。
    现在、唯一的困惑是它是否具有除低电平和高电平状态之外的任何中间状态。 目的是使用微控制器的 ADC 通道测量交流电压电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的快乐!  

    我认为这份简短的文档可能对您有所帮助。

    有一个用于交流电压检测(图3)、一些建议值(表2)和测试结果(图5)的电路、可以让您深入了解输出的行为。  

    此外、 我们还在产品文件夹的工具和软件选项卡上提供了 ISO1211的 SPICE 模型 以及 可用的 EVM 、以便您可以在实验室中对其进行测试。  

    此致、  

    Dan