This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:如何处理未使用的通道。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/742728/iso1212-how-to-deal-with-the-channel-which-is-unused

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: ISO1211

您好、专家、

ISO1212有两个通道、但我只使用一个通道。

谢谢、我想知道如何处理未使用的通道。

此致、
杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    您可以将未使用通道的输入保持断开状态(悬空)、输出将默认为低电平。 这不会影响您使用的通道。 如果您仅使用一个通道、您是否考虑过 ISO1211? 它是 ISO1212的单通道版本。

    尊敬的、

    卢卡斯