This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:输出端口#39;s VCC2和 GND2是短路电路。

Guru**** 2414420 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/694173/iso7740-the-output-port-s-vcc2-and-gnd2-are-short-circus

器件型号:ISO7740

降级:

我们在电路板中使用 ISO7740DWR、发现输出端口的 VCC2和 GND2在某些电路板中具有短路或 VCC2和 GND2之间的电阻低于40欧姆。

BTW、VCC 为5V 输入。

请 很好的帮助!

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    感谢您使用 E2E 论坛发布您的疑问。

    我需要有关您所面临问题的更多信息、以便我可以帮助您调试该问题、请通过以下信息为我提供帮助。

    1.您是否从 PCB 上移除了样片并测试短路是否在 PCB 上? 您是否还独立检查去焊样品是否仍然在 VCC2和 GND2之间显示短路?
    2.在将样本焊接到 PCB 之前、样本是否良好?
    3.您在 PCB 上进行了哪些测试?
    4.您能否分享有关您的应用的更多信息、以及您如何在您的应用中使用 ISO7740?
    请分享原理图。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    您是否能够找到导致 VCC2和 GND2短路的原因? 我们很难远程调试此问题、但如果您可以共享我们请求的信息、我可以尝试给出可能发生的原因。 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    我希望您找到了您在 VCC2/GND2上观察到的短路的根本原因。 我将关闭此 E2E 帖子、如果问题未得到解决、如果您有其他信息要分享、请随时回复此帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao