This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:关于认证状态

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/694436/isow7821-about-the-status-of-certification

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: ISOW7841

你(们)好

我的客户想知道 ISOW7821何时获得 VDE V0884-11:2017-01和 IEC60601-1认证。
如果有的话、您可以给我发送两封信吗?

此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛并关注 ISOW7821。 请允许我检查 ISOW7821的认证状态、并就此返回给您。 ISOW7841的认证已完成、而 ISOW7821应继续进行。 同时、如果您想查看 ISOW7841的认证、可以在下面的链接中的"更多文献资料"部分找到它们。 谢谢。

    www.ti.com/product/ISOW7841/technicaldocuments


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDE 0884-11和 IEC 60601-1认证目前正在进行中、 预计将于2018年9月完成。