This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212原理图中的 RTH 电阻器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/694427/iso1212-rth-resistor-in-iso1212-schematic

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: ISO1211

大家好、我有一个问题、在 ISO1212或 ISO1211中、Rth 电阻器必须严格为 MELF 电阻器、也可以是任何<1/4 W 的电阻器、例如1206 SMD 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isaac、

    感谢您使用 E2E 论坛并关注 ISO121x 器件。

    器件 ISO121x 对 Rth 使用的电阻器类型没有任何要求、您可以使用满足应用功率要求的任何器件。
    谈到 MELF 电阻器的优势、它们具有脉冲处理能力、因此适用于浪涌等瞬变期间的电流限制。 这些电阻器还具有更高的可靠性、更严格的容差和更好的温度系数。 根据数字输入是否会受到瞬态的影响以及应用的容差要求、您可以决定使用 MELF 或常规 SMD 电阻器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao