This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141FCC:VCC1关闭,VCC2打开。 OUTA、OUTB 和 OUTA 输出状态是什么?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7141FCC, ISO7141CC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/693956/iso7141fcc-vcc1-is-power-off-vcc2-is-power-on-what-is-the-the-outa-outb-and-outc-output-state

器件型号:ISO7141FCC
主题中讨论的其他器件: ISO7141CC

在 FMEAD 分析  中,ISO7141,VCC1为关断,VCC2为上电。 OUTA、OUTB 和 OUTA 输出状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    感谢您使用 E2E 论坛。 由于 ISO7141FCC 的器件型号中包含"F"后缀、因此它是默认处于低电平状态的器件。 对于默认的低电平状态器件、当输入通道的电源关闭时、输出低电平。 对于 ISO7141FCC、当 VCC1断电而 VCC2打开时、OUTA、OUTB 和 OUTc 输出将变为低电平。

    对于 ISO7141CC (不带"F"后缀)、在相似的运行条件下、输出将为高电平而不是低电平。

    有关输入/输出关系的更多详细信息、请参阅 ISO7141FCC 数据表中的表3功能表、如下所示。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao