This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141FCC:ISO7141FCC 的 DPPM/MTBF/FIT

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7141FCC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/693379/iso7141fcc-dppm-mtbf-fit-of-iso7141fcc

器件型号:ISO7141FCC

降级器、

您能否分享 ISO7141FCC 的 DPPM/MTBF/FIT 信息? 谢谢。  

我在 TI 网站上找不到它。  

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    抱歉、该工具已在 TI.com 上关闭。 我很高兴向您提供此信息。 感谢您在 E2E 上提出要求。 请参阅以下内容:

    器件型号 MTBF 时基故障 使用温度(°C) 会议级别(%) 活化能(eV) 测试温度(°C) 测试持续时间(小时)
    ISO7141FCC 2.48E+09 0.4. 55 60 0.7. 125. 1000

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    非常感谢您提供的信息、是的、将这些高质量数据放在 TI.com 上将会更好。

    此致

    徐文