This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:数据表中的输出电压与 CMTI 标准的影响

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/693667/iso7741-impact-of-output-voltage-with-cmti-standard-in-datasheet

器件型号:ISO7741

您好、专家、

对于 ISO77xx 系列、通过 CMTI 的标准是"输出必须保持稳定"。  

我们将 ISO77的"输出"视为稳定的电压变化值是多少? 输出必须小于该值、以便我们认为它通过了85kV/us CMTI。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    我不确定我是否完全理解了您的问题。 您是否问过、输出引脚电压变化有多少可以视为通流、有多少失败?
    由于 OUT 引脚仅支持数字数据、因此 OUT 引脚因共模瞬态而发生的状态变化被视为 CMTI 故障。 由于器件内的大多数块本质上都是数字的、因此共模瞬变通常会在通道中的任何位置导致状态从高电平变为低电平或从低电平变为高电平。 它们通常不会直接导致输出引脚上的任何电压变化。 正如您在数据表中共享的图像中提到的、OUT 可以是 VOH 或 VOL、CMTI 故障意味着从 VOH 更改为 VOL 或从 VOL 更改为 VOH。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao