This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:隔离结构

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/692194/iso7821-isolation-structure

器件型号:ISO7821
主题中讨论的其他器件:ISO7842

您好!
请提供有关 ISO7821FDWW 结构的文档

提供 ISO7821FDWW 的结构图
数据表(sllsem2f)我们希望您披露这样的材料、以便您可以看到的结构
图11所示为绝缘部分"基于 SiO2的电容式隔离栅"。
(初级、次级和次级绝缘的结构)。
尤其是、隔离栅的物理距离也是必需的。

提供"器件的增强型隔离电容器寿命投影"
 另一个器件 ISO7842数据表第15页图1和图2显示了绝缘性能下降导致的使用寿命和可靠性的特性。
 您能否使用 ISO7821FDWW 准备相同的数据?

最好的平地机
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    感谢您使用 E2E 论坛并关注 ISO7821FDWW。 请允许我帮助您处理您请求的数据。

    标题为"实现高质量和可靠的高压信号隔离"的白皮书详细介绍了 TI OOK 隔离器(包括 ISO7821FDWW)的物理结构。 白皮书中的图1显示了隔离电容器的尺寸。 您可以在以下链接中找到此文章:www.ti.com/.../sszy028.pdf
    另请参阅标题为"了解隔离器的故障模式"的白皮书有关相关信息、请访问以下链接获取此白皮书:www.ti.com/.../slyy081.pdf

    ISO7842DWW 数据表图1和图2中给出的 TDDB 数据同样适用于 ISO7821FDWW。 您可以参考 ISO7821FDWW TDDB 数据的相同图。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rao-San

    我感谢详细的解释。
    请允许我再问2个问题。

    请告诉我用于创建 ISO7842 TDDB-DATA 的公式(图1和2)。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain-San:

    没有任何用于创建 TDDB 数据的直接公式、而是对 ISO78xx 器件上执行的实际测试数据的外推。 请允许我解释有关 TDDB 的更多详细信息。

    TDDB 测试是一种器件隔离栅寿命测试、其中各种样本集连续承受各种应力电压、并在其以1 DPPM 的速率维持应力电压的时间内受到监控。 例如、ISO78xxDWW 可承受大约8kV 的应力电压约1000秒、DPPM 小于一。 7kV 持续约10、000秒、6kV 持续约100、000秒、依此类推。 一旦在合理的时间(几天和几个月)内完成这些测试、就可以推断出2400Vrms 下的隔离栅寿命。 我们以相当大的余量声称 ISO7821DFWW 在2kVrms 下的隔离栅寿命大于40年。

    我希望上述解释有助于澄清您的问题。 如果您对上述任何一点不清楚、请告诉我。 如果您有单独的独立问题、请将其发布为新查询。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao