This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:最佳的 UART 微控制器接口

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421, ISO7721, ISO7321C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/692075/iso7421-best-uart-microcontroller-interface

器件型号:ISO7421
主题中讨论的其他器件: ISO7721ISO7321C

尊敬的先生或夫人,

我们正在开发用于生物医学目的的可穿戴产品、该产品通过 UART 接口以115200波特与主机之间传输数据。 为了满足相应的国际标准、我们需要使用某种隔离器将我们的硬件与主机(PC 或智能手机或平板电脑)隔离。 我认为 ISO7421是一个不错的选择。 您是否推荐了另一个更好的选择?

非常感谢您的参与。

此致、

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fernando:

    感谢您使用 E2E 论坛、我很高兴知道您正在为可穿戴产品寻找 TI 隔离器。 ISO7421是我们的前代数字隔离器之一、对于您的应用、我建议您使用我们的最新一代器件之一 ISO7721。 ISO7721是一款基于增强型 OOK 的数字隔离器、从电气/开关参数和隔离规格的角度来看、其性能比 ISO7421高得多。 同时、它还经过优化、可提供市场上最具竞争力的价格。

    请仔细查看器件数据表、如果您有任何其他问题、请告知我们。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar Rao:
    非常感谢您提供的有用答案。 我看到 ISO7721与 ISO7421引脚兼容。 我想知道可穿戴系统的电流消耗是否对于建议的 IC 过高。 请你给我一个手吗? 我的计划是将 FT232 IC 用于 UART。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fernando:

    我了解您对隔离器在您的应用中的电流消耗的担忧。 由于您以115200波特运行隔离器、我建议您使用 ISO7321C 来保持低功耗。 ISO7321采用与 ISO7421类似的架构、但整体性能更好、是采用基于边沿的架构的最新器件之一。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao