This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源反馈电路中的低功耗光耦合器替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211, ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/690071/low-power-optocoupler-replacement-in-power-supply-feedback-circuit

主题中讨论的其他器件:ISO1212ISO1211ISOW7840

我正在寻找一款可直接替代光耦合器的数字隔离器。 输出应为漏极开路、但无任何次级电源要求。 我们有这样的器件吗?

对于输入、理想情况下、我希望具有比标准光耦合器更低的输入功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    我相信电源反馈网络中使用的光耦合器在器件的线性/模拟区域中运行。 我们目前没有可用于在反馈网络中传输模拟信号的器件。

    如果您提到的光耦合器的使用方式与我假设的不同、请提供更多有关如何在您的应用中使用光耦合器的详细信息。

    我们的器件在一侧需要电源、但该器件仅接受本质上为数字的现场输入、例如 PLC 应用中的24V 数字输入。 这是 ISO1211 / ISO1212、如果您不知道此器件、只需共享此信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar。

    我可以对数字输出进行一些环路调优、但 ISO121x 的真正问题是高正向电压。 典型的光耦在1V 时开始导通。

    这是 我们正在竞争的器件、旨在让您了解我需要的规格。 次级侧需要电源、但初级侧的行为与常规光耦完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    感谢您分享更多详细信息、我现在更好地理解了要求。 我们目前没有一个能够提供集电极开路/漏极开路输出的器件、并且不需要在输出侧上加电。 如果我们确实计划开发一个与您提到的要求类似的版本、我肯定会让您知道它。

    如果可以通过其他选项来满足这一特定要求、那么我会选择具有外部 BJT/MOSFET 的 ISOW78xx。 当 ISOW78xx 在3.3V 输入电压下运行时、它不需要输出功率(因为它在内部传输)、输出通道可能会驱动适当偏置的外部 BJT/MOSFET。 如果通道更多、ISOW7840可以使该解决方案具有成本效益。

    此外、您还提到了需要低输入电压才能使其正常工作的解决方案。 我不确定采用3.3V 输入 VCC 的 ISOW7840是否满足您的要求。 我只是想确保我把这个想法摆在你们面前。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao