This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7631FM:iso7640fm

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/688728/iso7631fm-iso7640fm

器件型号:ISO7631FM

我想知道该器件的脉冲抖动值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖。

    请参阅下面屏幕截图中的图14和15。 这些摘自 数据表的第16页。   我希望这对您有所帮助-如果需要、请随时向我们提出进一步的问题。

    此致、

    Abhi