This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341FC:ISO7341的输入阈值

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/686804/iso7341fc-input-threshold-for-iso7341

器件型号:ISO7341FC

您好的支持团队、

我有关于 ISO7341输入阈值的问题。 电气特性表指定了:

但是、图14中的时序图显示输入阈值为 VCC/2±VI (HYS)、我是否知道哪一个是正确的?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    数据表第7.9节中的表列出了 VOH 和 VOL、它们是 ISO7341 OUTx 通道输出的电压电平。 数据表的第7.3节给出了应应用于 ISO7341输入通道的建议输入电压电平 VIH 和 VIL、如下所示。

    图14中的时序图与开关特性测量相关、其中传播延迟的测量范围为从50%输入信号点到50%输出信号点。 50%点用于传播延迟测量、不会被误认为是输入阈值。 谢谢你。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    很抱歉、我复制了错误的表格、感谢您的清晰解释。 它解决了我的问题。

    谢谢你

    此致、

    Wei-Hao