This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:整个器件或每通道的电源电流?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/687145/iso7741-supply-current-for-entire-device-or-per-channel

器件型号:ISO7741

数据表中的 ICC1和 ICC2值是否代表器件的每通道值或总电流? 例如、如果 VCC1为5V、则所有输入均为高电平、ICC1 = 1.5mA 还是3x1.5mA = 4.5mA?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    感谢您在 TI E2E 论坛上发布您的问题!

    数据表中的 Icc1和 ICC2值表示器件在指定测试条件下的总电流(包括所有通道)。

    希望这对您有所帮助。 如果 您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi、谢谢您的帮助。