This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:对于 SN650x 系列变压器驱动器-如何测量变压器 V-t 产品?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1189291/sn6507-for-sn650x-series-transformer-drivers---how-to-measure-transformers-v-t-product

器件型号:SN6507

您好!

是否有人可以指出如何测量任意变压器的实际 V-t 积?  假设我们在某个磁芯上缠绕变压器、如何验证它是否具有合适的 V-t 积值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kame、

    感谢您的联系。

    变压器的 V-t 积使用变压器参数计算、也可以使用饱和电流表示。 通过测试验证 V-t 积值可能不是最佳方法、但您可以通过变压器饱和来实现。 为此、您可以在变压器上应用矩形波形、并改变电压或频率、以确定变压器饱和的值。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao