This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6731:是 ISO6731DWR 基础型隔离还是增强型隔离

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1189395/iso6731-is-iso6731dwr-basic-isolation-or-reinforced

器件型号:ISO6731

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ISO6731并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

是 ISO6731DWR 基础型隔离或增强型隔离。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    ISO6731DWR 的元件级增强型绝缘等级符合 DIN EN IEC 60747-17标准。

    在系统级、ISO6731DWR 可用于需要增强型或基本绝缘的应用。 基本绝缘应用中器件的最大工作电压可能高于(通常是增强型应用的两倍)。 其中一些系统级(或设备)标准是 IEC 61010-1、IEC 62368-1和 IEC 60601-1。

    我希望这是清楚的。

    谢谢、
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saleem、

    感谢您的快速回复。

    我了解 ISO6731DWR 具有增强型隔离。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一