This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:VISO 输出过压调节至更高的电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/739737/isow7841-viso-output-over-regulating-to-a-higher-voltage

器件型号:ISOW7841

我使用 ISOW7841来隔离热电偶数字转换器芯片。 我们已将其设置为 VCC = 3.3V 和 VISO = 3.3V。 有时、VISO 被调节至大于7的稳定电压(到目前为止我们已经看到7V 和8V)。 这会损坏我们正在供电的芯片。

我搜索过论坛、发现有两个问题类似的人。 一个解决方法是在 VISO 上添加齐纳钳位、另一个增加了相对于 VISO 电容的 VCC 电容。

我正在我们的应用中尝试这些修复、但我想知道您是否能够提供导致这种稳定调节至更高电压的现象。 从前面的文章中可以看到、启动行为起着关键作用、但我们希望了解正在发生的情况、以便对芯片充满信心。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nat、您好!

    很遗憾听到您遇到 ISOW7841问题。 如您所见、VISO 上的齐纳钳位或相对于 VISO 去耦电容增加 Vcc 去耦电容已证明是缓解此问题的有效方法。

    至于导致这种现象发生的确切原因-它看起来高度依赖于系统。 VISO 的负载和为 Vcc 供电的电源特性似乎都会影响此问题的普遍程度。 例如、在实验室设置中、我们使用简单的电阻负载测试了 ISOW7841 EVM、并完成了50、000次上电和断电事件。 在这50、000次连续测试中、器件没有进入过压状态一次。 但是、正如您所看到的、有几个客户的电路板和设置都遇到了这个问题。

    我们很乐意查看您的原理图和布局、并确定是否有可为您解决此问题的潜在解决方案。 由于这是一个公共论坛、我知道您是否更愿意使用私有方式来共享原理图和布局等敏感数据。 我已向您发送了一份 E2E 朋友请求、以便我们可以在 E2E 上使用私人信使。

    如果您能提供有关您的系统的详细信息、我相信我们能找到解决方案。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nat、您好!

    我只是想通过电子邮件总结我们的讨论并结束这一主题。

    我们查看了您的原理图、与您进行了快速电话讨论、尝试在实验室中使用您的电路板重新创建问题、并提供了一些系统级解决方案来缓解此问题、这些解决方案已在我们的实验室中进行了测试。

    此致、
    Dan