This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FC:预期寿命与工作电压间的关系

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7641FC, ISO7841, ISO7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/735765/iso7641fc-life-expectancy-vs-working-voltage

器件型号:ISO7641FC
主题中讨论的其他器件: ISO7841ISO7741

您好!

我想知道 ISO7641的预期寿命与工作电压(ISO7420FD 数据集)、但数据表中没有任何内容。

如果您有数据、可以分享吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    感谢您使用我们的论坛。

    我们可以研究这个。 您是否希望在终端应用中使用特定的工作电压? 您考虑 ISO7641FC 而不考虑 ISO7741或 ISO7841系列的具体原因是什么?

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi-San

    感谢您的信息。

    这是否意味着 ISO7641FC 和 ISO7420FC 具有相同的生命特征(?)?
    实际工作电压为63Vpk。
    您是否知道此情况下的预期寿命?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    不是、我不是这么说-我建议使用 ISO77XX 系列和 ISO78XX 系列、因为它们具有较长的使用寿命和良好 的工作电压能力。

    对于 ISO7641FC、我们拥有的唯一数据是平均寿命

    对于63V 的实际工作电压、 ISO7641FC 的平均预期寿命为~285.38年 [ 9 * 1E9秒]。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi-San、

    我收到了客户的请求。
    您能否向我展示平均寿命的公式?
    他们似乎想知道如何计算寿命。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi-San、

    这是如何取得进展的?

    此致。
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    对延迟答复表示歉意、Abhi-San 最近几天一直在出差、因此无法回复。 我已回复您最近创建的其他相关帖子。 出于完整性考虑、我还在下面复制我的回复。 谢谢。

    我们没有任何用于计算 ISO7641FC 平均寿命的公式。 我们提供的寿命曲线图是通过称为时间依赖型电介质击穿(TDDB)的寿命测试生成的、该测试是业界用于确定器件寿命的标准测试。

    基本测试方法是在使用高压源的两端配置中将 DUT 的输入端到输出端施加应力电压、同时将静止空气环境温度保持在150°C 测试开始会激活计时器;当电路中的电流超过特定的失效电流电平(如100uA)时、该计时器会停止、这意味着电介质发生了故障。 记录了每个施加的测试电压所需的器件时间。 DUT 在每个测试电压下单独进行测试(每次测试一个 DUT)、以获得统计上有效的结果。 在多个测试电压下测试足够多的器件、以获得最实用的器件寿命曲线。


    此致、
    Koteshwar Rao