This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241C:基本电气绝缘?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241C, ISO7741, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/740670/iso7241c-basic-electrical-insulation

器件型号:ISO7241C
主题中讨论的其他器件: ISO7741ISO7841

ISO7241C 数据表状态:

1."此耦合器仅适用于最大额定工作范围内的基本电气绝缘。"

Viorm 为560Vpk。

如果 在应用中、I/O 隔离栅上的永久 Votage 远低于560Vpk、例如50Vpk、 ISO7241C 是否可以声明为增强型隔离组件?

2."应通过适当的保护电路确保符合安全等级。"

是否有此类质子电路的参考设计、例如用于实现安全限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marin、

    欢迎访问 E2E 论坛! 感谢您发表您的问题。

    ISO7241C 可在其寿命期间承受50Vpk 电压、因为正如您提到的、这在560Vpk 的 Viorm 额定值范围内。

    但是、基本和增强型隔离是每个器件的物理功能及其经认证的隔离额定值(>1kV =工作电压、>2.5kV =基本电压、>5kV =增强电压)。 由于 ISO7241C 经过4kV 峰值认证、因此它只能为其所处的系统提供基本隔离。

    我随附了一份设计指南、可在 ISO7241C 产品文件夹的"技术文档"选项卡中找到。  您在哪里找到报价"应通过适当的保护电路确保符合安全等级。"? 保护 IC 的方法包括电源引脚上的齐纳钳位以及在接地平面之间使用 y 电容器、但并非总是必需的。

    TI 拥有可实现更高隔离性能的兼容隔离器、如 ISO7741和 ISO7841。 您的系统是否需要增强型隔离? 请随时根据您所需的设计规格进行响应、我们可以优化隔离子电路。

    我希望这种回答对您有所帮助! 请告诉我可以提供哪些其他专业知识。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

    e2e.ti.com/.../Digital-Isolator-Design-Guide-_2D00_-SLLA284b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chavez 先生

    感谢您的回答。

    1.[引用用户="Manuel Chavez"]您在哪里找到了引号"应通过适当的保护电路确保符合安全等级"?[/引用]

    数据表修订版 t、在第11页、注(2)。

    2.是否适用于在电源和接地引脚上使用微型保险丝以确保数据表第7.8点的"安全输入、输出或电源电流"?

    是否需要信号输入/输出引脚上的限流电阻器?

    3.如果 ISO7421C 的两侧均悬空(未连接到接地电位或其他定义的电位):

    接地平面之间的 Y 电容器是为了减少隔离栅上的交流应力和瞬态应力?

     接地平面之间是否需要电阻器(例如1 MOhm)来降低隔离栅上的直流电压应力?

    ISO7741也是一种合适的替代方案。

    我们的应用要求增强型隔离以实现功能安全(而非电气危险)。 ISO7421C 的两侧都是微控制器 I/O 引脚。

    需要注意的是、在隔离栅的单个故障情况下、隔离栅一侧的其他一些灾难性单个故障(例如对更高电源短路)也不会损坏隔离栅另一侧的电路。

     在哪种情况下、ISO7421C I/O 引脚之间的低电阻路径是可行的?

    在 ISO7241C 数据表中、有"隔离电容器寿命预测"。 电容器的寿命终止标准是什么?

    上面有许多问题、至少有一些问题的答案是受益人。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babic 先生、

    也感谢您提供的信息。 以下是我对您的观点的回答:

    1. 一些隔离认证和安全等级不仅适用于隔离器件级别、还适用于系统级别。 尽管可以使用 ISO 器件来实现隔离规格、但如果整个系统存在缺陷(接地平面短路、PCB 损坏、在考虑高度/封装等因素的情况下使用了不正确的器件)、则器件的安全等级不适用。

    2. 是的! 微型保险丝或自复位(PTC)保险丝是一种已知的安全机制、可保护 Vcc 输入电流不会达到损坏级别。 它们应与电源引脚串联、并且在电源引脚和接地引脚上可能都不需要。 由于器件的输入和输出配置、信号 I/O 引脚上不需要限流电阻器。

    3. Y 电容器有助于防止快速瞬变对器件造成损坏。 这确实会显著降低隔离器器件上的应力、但我不确定所描述的情形。 悬空意味着根本没有与 GND 电位或彼此之间的连接? 如果其接地引脚与本地接地断开、ISO 器件可能无法正常工作。 1MOhm 电阻器是可选的、但不是必需的。

    4. 对于 ISO7241C 等基本隔离器、如果单个过压事件超过数据表第7.6节中的隔离额定值、则器件会损坏、如果浪涌足够高、器件可能会发生短路。 如果使用 ISO7741或 ISO7841等增强型隔离器、则隔离栅一侧造成的损坏或短路不会影响另一侧的电路-它们受到保护。 这正是我们 ISO 器件的确切用途! 随附的文档中介绍了故障导致这些器件在隔离栅上发生短路的情况。

    保护隔离栅依赖于保护器件免受大多数绝对最大额定值违规行为的影响。 在这些条件下、器件的隔离栅寿命取决于其日常持续承受的工作电压(Viorm)。 随着 Viorm 的降低、绝缘电容器的寿命会以对数方式增加。

    我希望对这一答复有所帮助! 请告诉我是否需要详细说明任何问题或还有其他问题。



    感谢你能抽出时间、

    Manuel Chavez

    e2e.ti.com/.../Understanding-Failure-Modes-in-Isolators-_2D00_-slyy081a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chavez 先生

    感谢您的回复。

    我们肯定会在未来的设计中考虑增强型数字隔离器。

    为了完整起见、问题3中的"悬空"表示本地接地电位与地电位或任何其他常见电位隔离。 ISO 器件引脚直接连接到本地接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marin、

    不用客气! 我们很高兴为您提供帮助。 对于未来的任何问题或疑问、请随时在 E2E 论坛上再次发帖、这对于任何 TI 帮助都是如此、而不仅仅是有关隔离器的帮助。

    同时感谢您澄清了浮动案例!


    项目的成功、
    Manuel Chavez