Other Parts Discussed in Thread: ISO7241C, ISO7741, ISO7841
主题中讨论的其他器件: ISO7741、 ISO7841
ISO7241C 数据表状态:
1."此耦合器仅适用于最大额定工作范围内的基本电气绝缘。"
Viorm 为560Vpk。
如果 在应用中、I/O 隔离栅上的永久 Votage 远低于560Vpk、例如50Vpk、 ISO7241C 是否可以声明为增强型隔离组件?
2."应通过适当的保护电路确保符合安全等级。"
是否有此类质子电路的参考设计、例如用于实现安全限值?