This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721DWV 何时将完成安全

Guru**** 2398345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/737821/iso7721-iso7721dwv-when-will-complete-safety

器件型号:ISO7721

ISO7721DWVR 目前没有安全相关认证。  请 请紧急检查我。  

此器件何时会有证书?  

 

ISO7721DWVR 目前没有安全相关认证。  请 请紧急检查我。  

此器件何时会有证书?  

 

如果已经有。 向我发送了证明、以展示我 的安全测试方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已联系我们的认证专家、向我们提供有关 ISO7721 DWV 封装安全相关认证的更多信息。 他现在正在出差,但我要求他紧急考虑这一要求。 我会在收到任何信息后立即更新您的信息。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    谢谢、我们希望知道何时完成安全工作、因为我们选择了此封装用于我们安全建议的项目中。

    提前感谢、

    BRS、
    Michael WS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们将很快使用 DWV 封装的新证书更新 ISO7721数据表。 这将需要一些时间。 您正在寻找哪些特定证书? 我可以通过 E2E 信使与您联系、并在短期内提供特定证书。 您能否接受我的 E2E 友谊请求、以便我可以与您共享私人消息?

    感谢您的耐心等待。 此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    谢谢、我已经接受了您的 E2E 友谊请求、请与我分享 DWV 封装的新证书、或者您可以在完成 ISO7721数据表的安全/更新时分享时间表。

    提前感谢、

    BRS、

    Michael WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ISO7721 DWV 封装的所有安全证书均已完成。

    所有更新的证书(VDE 除外) 均可在以下位置的产品文件夹中找到:

    更新后的 VDE 证书预计 将在本周结束前通过上面的链接提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Saleem!

    Michael、
    由于我们的系统工程师能够在线更新链接、我认为不再需要通过私人消息发送这些链接。 我已将 Saleem 的响应标记为答案。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan / Saleem Marwat、您好!

    感谢您的回复、帮助我们清除了安全团队提出的一些问题、如下所示、您能否再次回复以解决此问题?


    (小部分
    认证机构要求的证书和以下要求的证书。

    需要 IEC 60950的增强型绝缘、以实现240V 交流 rms 的最小工作电压= HV 最小3000Vac rms HV 耐受+引脚跨体间的爬电距离≥5mm。 获得 TUV 或 VDE OK 认证。
    (小部分

    提前感谢、
    BRS、
    Michael WS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、ISO7721DWV 满足所有这些要求。 TUV 证书可在线获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan / Saleem Marwat /

    您可以在这段时间内与我们分享证书的硬拷贝吗?

    因为安全团队需要此文档来处理安全问题、以支持终端客户按时完成计划。

    https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/p/737821/2733504#2733504

    谢谢、此致、

    Michael WS

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我通过电子邮件向您发送了证书副本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saleem Marwat:

    感谢您的大力支持、所有问题都已解决。

    BRS、
    Michael WS