This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:总线引脚上差分电压的绝对最大额定值

Guru**** 2455650 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/738909/iso1050-absolute-maximum-rating-of-differential-voltage-on-bus-pin

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好!

您能否告诉我 ISO1050总线引脚上差分电压的绝对最大额定值?

当我们将24V 连接到 CANL 时、它将损坏 ISO1050。 但是、CANH/L 的最大电压范围为-27V 至40V。

谢谢

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbau:

    遗憾的是、ISO1050未指定差分电压的绝对最大值-数据表中仅对地给出了单端引脚额定值。   请注意、高于3V 的差分电压(根据 CAN 标准)是不常见的。 我们确实支持高共模电压 (正常运行时为-12至+12V)。

    回到您的具体问题、您能否分享更多详细信息或原理图/方框图? 我们感兴趣的一些问题如下:

    1) 1)如何对 CANL 施加此应力、它是否具有 r.t GND2 ?

    2) 2) 如果使用外部电压源、电流限制是多少?

    3) 3) CANL 承受应力时、CANH 连接到什么? 它是悬空还是通过差分电阻器连接到 CANL?

    4)芯片是否已通电? 如果是、TXD 引脚此时会做什么?

    很抱歉有多个问题、但这些问题对于提供正确答案很重要、因为可能涉及多个变量(电流限制、热性能等)。

    如果您可以提供这些详细信息、我们的团队将在下周跟进。  

    谢谢、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbau:

    希望您从上面的帖子中得到所需的澄清。

    BTW、我们刚刚发布了最新的隔离式 CAN ISO1042、它可以支持+/- 70V。
    除了此处的限制外、我在上一个帖子中提到的所有条件仍然适用。

    请在 此处查看全新的 ISO1042:www.ti.com/.../ISO1042


    顺便说一下、我们从您那里得知已经过去了几周了、因此我想退出此主题、并将我之前的回复标记为"TI 认为已解决"、以确保完整性。 当然、如果您需要后续行动的进一步问题、我们仍会来这里! 您可以通过单击"提出相关问题"按钮或"提出新问题"按钮来执行此操作。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    感谢您的反馈、很抱歉稍后回复。
    1.是的、24V 与 r.t GND2相同。
    电流限制为1.5A
    CANH 通过差分电阻连接到 CANL。
    4、是的、ISO1050已通电。

    东宝