This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:VOD

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/737172/iso3086-vod

器件型号:ISO3086

你(们)好,先生  

请问当 RL = 60欧姆时如何增加 VOD 幅度  

我看到 ADI 解决方案可以达到 VOD 最大值、但 TI 没有最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您使用我们的 E2E 论坛!

    对于给定的器件、 有几种方法可以增加 VOD:

    • [在允许的运行条件内]增加电源(Vcc2)值
    • 通过增大负载电阻器减小负载电流。 通过减小电流、内部开关上的压降将减小、从而允许在总线引脚上实现更大的摆幅、即更高的 VOD。
    • 减少外部总线负载:缩短电缆长度、减少节点数等  

    但是、在本例中、电阻器固定为60欧姆、因此在本例中最简单的方法是第一个选项。 Vcc2允许的范围为4.5至5.5V。 因此、客户可以使用更高一级的 Vcc2来改进这一点。  是否需要目标值? 3086可轻松提供总线通信所需的最低1.5V 电压。

    最大值在内部限制为 Vcc2轨的值。 [最佳情况]。 请参阅数据表中的以下屏幕截图:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    希望您从上面的帖子中得到所需的澄清。
    我们从您那里得知已经有几周时间了、因此我想停用此主题、并将我之前的回复标记为"TI 认为已解决"、以确保完整性。

    当然、如果您需要后续行动的进一步问题、我们仍会来这里! 您可以通过单击"提出相关问题"按钮或"提出新问题"按钮来执行此操作。

    此致、
    Abhi