This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:内部工作频率和共模噪声风险

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/741887/iso7742-internal-working-frequency-and-common-mode-noise-risk

器件型号:ISO7742

您好!

  1. ISO7742的内部工作频率是多少? (OOK 载波频率)
  2. ISO7742是否存在任何特定的共模噪声风险? 多高的频率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    请在我的输入下方查找您发布的问题。

    1.我已就此向您发送了一封电子邮件。
    2.我们预计 ISO7742在任何频率下都不会出现任何共模噪声问题。 客户在这里提到了任何特定的噪声测试吗?


    此致、
    Koteshwar Rao