This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:IL711隔离器的替代产品

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO7761, ISO7741, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/741286/iso7421-replacement-for-il711-isolator

器件型号:ISO7421
主题中讨论的其他器件:ISO7720、 ISO7761、 ISO7741、 ISO1410

大家好、

我正在寻找 IL711隔离器的替代产品、但我有几个问题

我能否使用"电容耦合"技术代替 GMR (巨磁阻)?  

如果我可以使用电容耦合技术而不是 GMR、请告知我一些产品。 我的应用是隔离 RS232和 RS422。

此外、隔离器应在-55 +125 摄氏度的温度范围内工作。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最接近 IL711的替代品是 ISO7720、ISO7720是一款额定温度为-55°C 至+125°C 的双通道数字隔离器。 电容耦合技术应适合您的应用。 如果您需要更多通道、我们还提供了 ISO7741 (四通道)或 ISO7761 (六通道)数字隔离器。  

    我们确实提供了一些集成隔离器+ RS-485收发器解决方案、但其中没有一个解决方案的额定温度为-55C。

    我还将提供一个链接、介绍"如何在 RS-485系统中隔离信号和电源"。本文介绍了设计隔离式 RS-485解决方案的几种方法、并提到了我们的最新器件之一- ISO1410、该器件现已推出样片、即将推出。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Dan