This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:SN6501-Q1

Guru**** 2530740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734661/sn6501-q1-sn6501-q1

器件型号:SN6501-Q1

您好!

我想知道器件是 CMOS 还是双极器件?

该部件上是否有任何辐射测试数据。

谢谢

Munir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir、您好!

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    由于多种原因、流程信息(包括上述问题的分类)受到严格控制、对此感到抱歉。 如果您可以提供有关最终应用或最终需求的更多上下文信息、我们可能会稍微回顾和讨论一下。  鉴于主题的敏感性、最好是离线(PM/email)。 请告诉我们、您是否可以通过您在 my.ti.com 注册时使用的电子邮件地址联系您。

    w.r.t 辐射测试数据-您能否澄清您是否参考记录器件对辐射能量源的反应的测试? [与根据 CISPR 22或25准则来自器件的辐射发射相对]? 请告诉我们,我们很乐意与我们的同事联系并汇报。

    谢谢、
    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:我是辐射事业部的辐射顾问 我的一位客户打算在太空中使用这些器件、并要求评估这些器件的耐辐射性。 基本上是电离辐射总剂量(TID)和单粒子效应(请参阅)。 主要关注点是闩锁。 如果器件为双极、则不会出现闩锁。

    顺便说一下、我经常会问同样的问题、并获得有关器件技术的回复。 我不要求提供具体的流程信息。 事实上、许多供应商在其器件的规格中判断它是 CMOS 还是双极。

    谢谢

    Munir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir、

    该器件仅适用于汽车用途、因此不需要器件具有任何辐射数据。 此外、对于 CMOS/双极 性问题、我是否可以通过电子邮件联系您以提供该答案?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我的电子邮件是:munir@rad-data.net
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请单击、通过与我联系

    munir@rad-data.net

    谢谢
    Munir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Munir、

    这是脱机进行的、您得到了正确的答案?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢

    Munir