This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:引脚7和 PIN10连接到 GND?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/740818/iso1410-pin-7-and-pin10-connected-to-gnd

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:ISO3088、

您好!

ISO3088引脚7和引脚10为 GND。 ISO1410为 NC。

我们能否通过将 PIN7和 PIN10 (NC)连接到 GND 来直接将 ISO3088替换为 ISO1410?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    是的、ISO1410可以直接替代 ISO3088。 由于 ISO1410的 NC 引脚没有内部连接、因此它们可以接地而不会影响器件。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez