This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:PSpice/hspice/spice/sp幽灵

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/737954/iso7721-pspice-hspice-spectre

器件型号:ISO7721

你(们)好,先生  

我是否知道 TI 数字隔离 器是否具有 pspice/hspice/spice 模型?

如果 ISO7721有的话、就会更好  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    TI 的大多数数字隔离器在其网页的"工具和软件"选项卡中都有 IBIS 文件、其中包括随附或可在以下网站上在线找到的 ISO7721: http://www.ti.com/product/ISO7721/toolssoftware

    该行为模型可导入到 hspice 或节奏中、但并非所有 SPICE 仿真程序。 遗憾的是、目前没有适用于 TI 数字隔离器的 SPICE 模型。

    这是否适合您使用? 如果您想了解您的软件是否兼容或如何导入 IBIS 文件、请告诉我。 我将等待您的答复。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

    e2e.ti.com/.../iso7721.ibs