This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741的 DPPM/FIT/MTBF 数据

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/737889/iso7741-dppm-fit-mtbf-data-of-iso7741

器件型号:ISO7741

尊敬 的团队、我在 TI.com 中找不到 ISO7741的可靠性数据。 请帮助提供这些数据吗? 此外、如果您可以将其更新到 TI.com、我们也会很高兴。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,查尔斯!
    抱歉、我们的工具仍然无法正常工作。 以下是您要查找的数据:
    ISO7741:MTBF:2.02E+09 FIT:0.5
    我将敦促团队尽快修复此工具。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    Dan