This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:SN6501-Q1

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/736326/sn6501-q1-sn6501-q1

器件型号:SN6501-Q1

此部件是否通过电气闩锁:

SN6501-Q1

谢谢

Munir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、您好!

    是的、此器件已通过符合汽车标准的电气锁存测试。 (AEC-Q100-004)。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、您好!

    还想澄清一点:这是在汽车环境中、而不是从航天应用的角度。
    不确定这是否与您在另一个线程中提到的最终应用相同-可能是这样的、但不想假设、因此只需强调这一点即可。

    谢谢、
    Abhi