This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:如果在第1侧和第2侧之间发生短路模式故障

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/736119/iso7842-if-short-mode-failure-happens-between-1st-and-2nd-side

器件型号:ISO7842

您好!

我们想知道 ISO7842内部是否发生了第1侧和第2侧短路故障。

据我了解、ISO7842有两个级联电容器栅极、它们通过在它们之间连接导线进行连接。

如果电容器隔离层损坏、另一个隔离层具有基本隔离、因此很少在1侧和2侧之间发生短路模式故障。

我的理解是否正确?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您的理解是正确的。

    器件 ISO7842器件内部有两个物理上独立的裸片、每个裸片上有一个隔离电容器。 这两个电容器通过接合线相互连接。 如果 VCC 或 I/O 引脚由于某些外部过压而损坏、则芯片中的相关电路可能会损坏。 由于一个隔离电容器位于附近且位于同一个裸片中、因此隔离电容器也可能损坏。

    由于第二个隔离电容器在物理上位于单独的裸片上、因此一个裸片上的损坏不会扩展到另一个隔离电容器。 因此、未损坏的隔离电容器保持完好、仍然保持 SIDE1和 SID2之间的基本隔离规格。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao