This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731-Q1:关于 ISO7731-Q1说明

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/736134/iso7731-q1-about-iso7731-q1-specifiction

器件型号:ISO7731-Q1
您好专家。
感谢您每天的特殊支持。
我对 ISO7731-Q1有一些疑问。
如果您能回答 以下 问题、我将不胜感激。   

问题1.
DW 和 DBQ PKG 的区别是什么?
两个 PKG 是否都具有双电容器隔离?
问题2.
我想询问数据表第6页的内容6.6绝缘规格。
具体而言、它是下面重点介绍的一个项目。
 
问题1.  您能否告诉我有关时间依赖性电介质击穿(TDDB)的测试内容?  
问题2.  我知道1000VRMS 的含义是连续工作电压、可确保使用寿命超过40年。 对吗?
image.png
问题3.  
此 ISO77xx-Q1系列是否由汽车发动机单元使用?

最好的雷加尔

Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Noriaki、

    请在下面查找我的意见、谢谢。

    A1。
    除了封装尺寸差异外、在 DW 封装和 DBQ 封装的功能方面、ISO7731-Q1之间没有其他差异。 只有爬电距离、间隙和隔离额定值等封装相关参数会降低/受影响。
    是的、两个串联结构的电容器对于两个器件将保持不变。

    答2.
    两种封装之间的主要变化是爬电距离和间隙。 当这两个参数减小时、爬电距离和间隙减小无法满足原始隔离规格。 因此、如第6.6节下的"绝缘规格"表所示、隔离额定值会降低。
    A2A。 您可以在应用手册中第4.2节下的链接中找到使用的确切测试方法。
    www.ti.com/lit/an/slla197a/slla197a.pdf
    A2B。 是的、1000Vrms 的额定工作电压是连续工作电压、可保证40年以上的使用寿命。

    答3.
    该器件可用于各种汽车应用、并且已被许多汽车客户使用。 它们在特定应用中的使用通常取决于满足客户要求的器件数据表规格、包括温度额定值。


    此致、
    Koteshwar Rao