This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:ISO7740

Guru**** 2556510 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/736181/iso7740-iso7740

器件型号:ISO7740

您好!

 我使用 ISO7740。 VCC1=5V、 VCC2 =3、3V。

这种工作模式是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISO7740。 VCC1=5V、VCC2 =3、3V。

    这种工作模式是否可以接受?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vitaly、

    感谢您关注 ISO7740。
    是的、您提到的电源配置是可以接受的。 您可以在以下链接中找到有关此主题的更多信息。

    e2e.ti.com/.../732656


    此致、
    Koteshwar Rao