This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:如果接地端是公共的、是否可以使用隔离式收发器?

Guru**** 2867910 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/735086/iso3086t-can-an-isolated-transceiver-be-used-if-the-grounds-are-common

器件型号:ISO3086T

我们有一个系统、其中接触器在两个接地端之间提供电隔离。 在这种隔离状态下、我们使用隔离式 RS485收发器来维持两个控制器之间的通信。

当接触器闭合时、"隔离"接地将与"非隔离"接地共用。 在这种情况下、隔离式 RS485收发器的性能是否会下降(即 GND1和 GND2连接在一起时)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    ISO3086T 在器件中有两个单独的部分(SIDE1和 SID2)、它们完全独立供电并独立运行。 即使两侧都连接了相同的电源、器件仍会像两个电源不同一样运行。 因此、该连接不会对器件功能造成问题。 同样、如果 GND1和 GND2短接、即使它们由两个不同的电源供电也是如此。

    虽然器件将正常工作、但由于 GND1和 GND2短接、因此两侧之间不会存在任何隔离。 如果没有针对指定情况(接触器关闭)的隔离栅对于应用来说是可以的、并且不会导致任何问题、那么 ISO3086T 也不会出现问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 感谢您的及时响应。