This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540上升时间范围

Guru**** 2457440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734812/iso1540-iso1540-rise-time-range

器件型号:ISO1540

您好、先生、

我们的客户希望在产品上使用 TI IOS1540、

但我们无法在数据流中找到 I2C 上升时间规格、

您可以为我分享上升时间范围吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    很高兴知道您的客户对 ISO1540感兴趣。 请注意、ISO1540具有集电极开路/漏极开路输出、因此输出上升时间将取决于外部元件(上拉电阻器和输出引脚上的任何电容)和电源电压。 因此、ISO1540数据表中未提供输出上升时间规格。

    如果 VCC2 = 5V 且 RPU = 1kΩ μ F、假设输出引脚上没有外部电容、并且由于我们知道同一引脚的输入电容为7pF (CI)、因此我们可以计算出上升时间为、

    tRise = 5 * Rtotal * Ctotal = 5 * RPU * Ci =~35ns。

    同样、您还可以计算不同电源电压、上拉电阻器和 I/O 电容值的上升时间、也可以计算 VCC1的上升时间。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Koteshwar,

    感谢您的回答。

    Hugo