This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何使用数字输入模块在系统中设置电流限制和电压阈值?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/735938/faq-how-do-you-set-current-limits-and-voltage-thresholds-in-your-system-using-digital-input-modules

主题中讨论的其他器件:ISO1212ISO1211

如何使用数字输入模块在系统中设置电流限制和电压阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1211和 ISO1212隔离式数字输入模块必须与 RSENSE 电阻器、RTHR 电阻器和 CIN 电容器配合使用。 下图中的 RSENSE 限制了从现场输入汲取的电流。  

    设置电流限制可最大限度地降低系统中的功率耗散。 ISO121x 器件可设置为1类、2类和3类运行。 RSENSE Ω 562k Ω 电阻器、将电流限制设置为2.25mA、推荐用于1类和3类操作。 200 Ω 电阻器将电流限制设置为6mA、建议在2类操作中使用。 根据 RSENSE 电阻计算电流限制的公式如下。

    电阻器 RTHR 用于设置电压阈值(VIH 和 VIL)、并限制以下公式给出的浪涌电流。 kΩ 类型3系统中的 RTHR、建议使用值1k Ω(所需的最大阈值电压为11V)。 kΩ 1类 Ω 中、建议 RTHR 的值为2.5k Ω(所需的最大阈值电压为15V)、对于2类系统中的 RTHR、建议使用330k Ω 的值。 用于设置电压阈值的其他 RTHR 值可通过线性插值计算。 请参阅 我们的在线数据表 、详细了解如何将支持的最大电压增加到超过60V。  虽然 需要使用这些电阻器来设置电流限制和电压阈值、但 需要使用 CIN 来滤除输入噪声/EMC 瞬态。